This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:有关数据表中指定的电压输入范围的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019595/ads1235-question-regarding-voltage-input-range-specified-in-datasheet

器件型号:ADS1235

大家好、在 ADS1235的数据表中、在第23页的表格中、这些值从39mV 开始

但是、在第1页上、它显示为7mV

如果您能帮助澄清该 ADC 的最小输入电压基准是多少、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ABC:

    如我在下面强调的那样、最小输入电压基准在表6.3中给出、为0.9V (差分)。 请注意、每个 REFx 引脚上的绝对输入基准电压以 AVSS 和 AVDD 为基准。

    ADC 上的模拟输入可在 PGA 旁路的情况下支持从 AVSS 到 AVDD 的输入电压、并受原始帖子中表3给出的差分输入限制(最大值)的影响。 我相信特性部分给出的输入范围为+/-7mV、因为这是 VREF = 0.9V 且 G = 128时的最大差分输入电压。

    布莱恩