This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3162:如何实现0V-1V 输出?

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3162, DAC3162EVM, THS3217, OPA694

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018157/dac3162-how-to-achieve-0v-1v-output

器件型号:DAC3162
主题中讨论的其他器件:THS3217OPA694

尊敬的社区:

我正在设计电路板、我想使用 DAC3162生成 0V 至1V 之间的单端输出、以馈入50Ohm 负载。 我从未使用过 DAC、因此 我不确定如何正确实现这一目标。  

我将 DAC3162数据表和 DAC3162EVM 原理图作为参考。 我认为需要使用4:1变压器来实现1Vpp、但我对如何 更改 CM 电平有疑问。

只需将次级侧的中心抽头连接到0.5V 基准即可解决问题?  是否有解决此问题的有效解决方案?  

感谢您的任何帮助、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    只需按照数据表的图42创建1Vpp 输出。 由于使用变压器进行交流耦合、因此您不必担心 CM 电平。 您将需要该部件灌入最大电流、即20mA。 为此、您需要将 Rbias 电阻器设置为960欧姆。 如果使用图42所示的相同电阻器值和960欧姆 Rbias 电阻器、则应该可以。 确保 IOUTP/N 引脚和变压器中心抽头全部连接到+3.3V、如图42所示。 为了降低可能的噪声、我建议在变压器中心抽头和 GND 之间添加一个0.1uF 电容器、如 EVM 原理图所示。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢 您的回答、我知道我对我的问题感到困惑。

    我需要将信号进行直流耦合、以便能够生成0V 和1V 之间的任意波形。 感谢您的理解 、我需要使用一个或多个 OPAMP 来调节 DAC 信号。 是否有参考来实现此目的? 我找到了一些东西、但所有这些东西都是指输出合规约为0V 的 DAC。  

    目前、我想到的唯一解决方案是使用差分至差分放大器、然后使用差分至单端放大器。 是否有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    遗憾的是、您不能仅在次级中心抽头处连接500mV 基准电压。  无源器件本质上是交流耦合器件。 为了实现直流耦合、您必须使用有源器件。 请参阅随附的文档作为参考。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在文档上传上取#2

    e2e.ti.com/.../Interfacing-Op-Amps-to-High_2D00_Speed-DACs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的回答和参考。 我正在评估两个选项:

    -我已经看到 THS3217、并设法 在 TINA 上模拟我所需的输出。 但我在其数据表的第30页看到、"这种 DAC 到 THS3217配置要求至少300mV 直流电平位移、每侧尾电流为一半、这意味着20mA 基准电流每侧电源的负载阻抗为30 Ω。" 但该电压摆幅超出 DAC3162的输出顺从电平。 在 Vcc 上安装一个25欧姆电阻器、在+和-侧上安装一个分压器是否是一个调整电压电平的合适解决方案? 考虑到分压器将在 DAC 输出端移动一位电压。

    - 文档"将运算放大器连接到高速 DAC "中建议的电路可提供+V 至-V 之间的输出电压 将电压基准连接到同相输入的运算放大器输出偏置是否是 合适的解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    您能否为此解决方案提供 TINA 文件? 我很难看到你在第一段最后部分所提出的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    你是对的、我的解释不是很清楚。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_Isink_5F00_THS3217_5F00_VD.TSC

    无论如何、我已经看到我应该为分频器选择高阻值电阻器、但这会降低系统的频率响应。

    猜猜唯一的选择是遵循 "将运算放大器连接到高速 DAC "指南 、并在同相输入端连接偏置电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:  

    对于 THS3217、只要传送到 THS2317输入的最小和最大电压保持在其顺从范围内、您就可以在 DAC 输出接口上选择所需的任何电阻值。 THS3217的输入为高阻抗、因此可与大多数电阻器值配合使用。  

    此致、  

    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的支持! 我现在对这一主题有了更好的理解。  

    我已经使用 THS3217 或 运算放大器尝试了不同的配置。 最令人满意的一个(至少考虑到仿真)是以下一个、使用 OPA694。 我将其留待参考。  

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_Isink_5F00_OPA694_5F00_ok.TSC