This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06B:原理图审阅

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06B, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019312/ads114s06b-schematic-review

器件型号:ADS114S06B
主题中讨论的其他器件: ADS114S06

您好专家、

请帮助查看  ADS114S06B 的原理图。  

2.我可以直接将此原理图用于 ADS114S06吗?

e2e.ti.com/.../6735.schematic.pdf

此致、谢谢。

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    原理图顶部被削波、但我假设连接到 AGND。  如果未使用外部基准、则无需将上的所有电容器连接到基准输入。  实际上、未连接的模拟输入可以保持悬空。  有关未使用的输入和输出、请参阅数据表的第10.1.5节。

    我不建议在电源输入引脚上使用铁氧体或任何电感。  这些器件可在导通 IDAC 或基准等内部器件时扼流所需的启动电流或所需的电流。

    ADS114S06可替代 ADS114S06B。  "B"版本具有较少的选项和设置。  因此、ADS114S06可以替代"B"版本、但"B"版本与非 B 版本不直接等效。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的大力支持!

    此致、

    丹东