This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:混合使用起搏信号检测和交流导联脱落检测

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018751/ads1294-mixed-use-of-pace-detection-and-ac-lead-off-detection

器件型号:ADS1294

大家好、我对步速 检测 和交流导联 脱落 检测的混合使用有疑问。

因为我需要在场景中使用干电极、所以我需要选择交流导联 脱落检测方案、然后我需要执行起搏信号检测。 为了捕获最窄的脉冲、我的采样率配置为32K

数据表显示、交流导联 脱落 检测的激励 为 Fs/4 、在我的应用中为8K。 我的问题是、我需要在起搏信号检测期间对激励进行滤波。 根据该标准、起搏信号检测的范围为2 ~ 700 MV。 我发现、当步速振幅非常大时、陷波滤波器将会强烈振铃。 很难检测步速。 是否有任何方法来处理它?

非常感谢  !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaqi、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    感谢您发帖。 我将与团队讨论这一问题、并与您联系。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  期待您的回复!