This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3224EVM:ADC3224低通滤波器

Guru**** 2912820 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019103/adc3224evm-adc3224-low-pass-filter

器件型号:ADC3224EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3224THS4541ADC3244EVM

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我之前已经订购过 TI 的 ADC3224EVM、以便制作一些用于模数转换的演示应用。 上周、我收到了该产品、但我注意到电路板背面的差分放大器(THS4541)及其周围的无源组件未组装。 这并不是一个大问题、因为我将使用另一个差分放大器、但我希望在进入 ADC3224之前对差分信号进行滤波。 因此、我想自己填充 ADC3224入口的低通滤波器。 您的原理图(附件第4页)中给出了40MHz 截止频率的滤波器设计示例。 我想创建并尝试具有不同截止频率的不同滤波器。 但是、我不知道如何根据您的滤波器设计计算滤波器的截止频率。 您能否提供公式或方法等、以便根据填充的电阻器、电容器和电感器值计算截止频率?

e2e.ti.com/.../ADC3244EVM_5F00_schematic.pdf

此致、

Danilo