主题中讨论的其他器件: ADS7128
大家好、
我 最近从晶圆厂回来、我们的定制 PCB 采用了几个 TLA2528。 与任何其他器件一样、在您决定是否使用它之前、您可以查看数据表。 嗯、事实证明、这个器件的数据表是一个来自 ADS7128或相似产品的缓慢复制粘贴、一半的功能不可用、至少这是我开始意识到的。
这会导致公司硬件部署出现重大延迟、更不用说、我们可能在这一过程中损失了数千。
是否有人能够澄清/修复数据表? OSR 是如何工作的? 此时、我无法再信任我正在读取的内容、因为我在尝试读取其中的值时遇到了问题。
我将从0-5V 输入获得0个 ADC 计数、从一些热敏电阻就绪输入(10千欧分压 器到3.3V 电源轨)获得4095计数、这正是我所期望的。 一旦我向任何输入添加传感器、ADC 就会计算输入开始在整个0 - 4095范围内跳转。 这毫无意义、如果 i2c 的时序错误、我会在输入上产生垃圾、但没有连接到输入、但我会得到预期计数。
我遵循下面列出的手动模式步骤

任何人都可以帮助解决这个问题、我会非常感激您的见解吗?
Kamil