This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:单个 I2C 上具有多个器件、可实现同步采样

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019378/ads1115-multiple-devices-on-single-i2c-for-simultaneous-samples

器件型号:ADS1115

大家好、

我们是否有在单个 I2C 上使用多个 ADS1115进行同步/并发测量的示例?

此外、是否有使用 HS (3.4MHz 时)模式的提示或示例?

谢谢、

SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sal、

    让我更详细地了解一下这一点、然后再返回给您。

    没有硬件引脚能够同步每次转换的开始、因此我认为您最接近的是向通用 i2c 调用地址发送单次转换命令、然后从总线上的每个 ADS1115顺序读取转换数据。 我的问题是、我不确定转换开始如何与 i2c 命令相关联、因此每个器件的命令和转换开始之间的时序可能因各个时钟而异。 我将确认并回复您。


    此致、

    Scott