This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:软件未初始化

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017694/tx7316evm-software-not-initialize

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

软件初始化不稳定、大部分时间我遇到以下错误、只有在极少数情况下、在断电和打开几个周期后、它将连接、但一旦连接、它就可以正常工作。  

我按照说明操作、切断5V 电源、仅连接 USB 电缆。  

TX 软件为1.0.1.38、Windows 10专业版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于器件 TX7316在选择性披露下共享、因此我们希望使对话脱机。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 ultrasound_tx-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    我已经将问题转发给了您提到的电子邮件、已经有几天了。 尚未得到任何响应。 不确定电子邮件是否已成功发送。 我仍然有这个问题、很难初始化7316板、每次软件都必须进入演示模式。 希望有人能帮我看一下、顺便说一下、NDA 是与华丰医疗公司签订的、如果需要、我可以给您发送一份副本。  

    谢谢、  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的同事 Savyan 今天回答了您的问题。 您可以检查您的电子邮件吗?