This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:测量时间

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1019393/amc1210-measurement-time

器件型号:AMC1210

 尊敬的 Dataconverter 专家:

如何计算 AMC1210的测量时间。 它似乎不是 DS 的稳定时间。

示例:

  • SINC 顺序 SST=3
  • SOSR=32
  • IOSR=8
  • f_mod = 16、67MHz
  • (MIT IMOD=0)

 

这将提供46,08us 的测量时间。

是从 SH 信号上的外部控制的46.08us、使用 IMOD=1、则测量结果大于3倍。 是测量时间、然后按相同的系数小。

对 SST=2的更改会得出相同的系数3。  

根据这一点、预期的测量时间应为:

T_mess=IOSR * SOSR /(3 * f_mod)

 

但 不清楚如何推导它。 您是否详细描述了 AMC1210的测量时间?

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

    AMC1210滤波器将根据调制器时钟除以 IOSR * SOSR 为您提供数据速率。  这在器件中自动完成、您无需使用 SH1。  因此您的16.67MHz/(8*32)可提供 ~65.1kHz 的数据速率。  SINC3的稳定时间将是您的46.1uS 时间。  SINC2应该为30.7uS -您实际上可以使用我们 的 Δ-Σ 调制器滤波器计算器 来简化一些操作。  该工具设置为允许在您希望使用并行滤波器路径进行控制和保护时使用两个不同的 OSR 因数。  它不专门包含 IOSR、但如果您将所需的 IOSR 和 SOSR 相乘并将其输入到"控制环路 OSR"单元格中、您可以在相邻窗口中看到稳定时间和滤波器响应。