This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638 SPI 通信问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018893/ads8638-ads8638-spi-communication-problem

器件型号:ADS8638

你好!

我通过 SPI 通信遇到 ADS8638问题

一旦我读取寄存器、IC 就无法发送任何内容。

原理图或通信控制是否存在任何问题?

我在这里附上了原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younghan、

    您的原理图看起来不错、SPI 接口上实际上不需要上拉电阻器。 您能否从 ADC 获取正确的转换代码? 您使用示波器捕获的/CS、SCLK、DOUT 和 DIN 的时序图将非常有助于解决该问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale。

    感谢您的回复。

    在本例中、我发现了一些奇怪的东西。  

    断开与主机 SPI 的连接时、CS 不会变为"高电平"。

    我对功率电压电平有疑问。

    我们绘制了 AVDD:+4V、DVDD:+3.3V HVDD:+11V、HVSS:-11V 的原理图。

    使用此电压是否有任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Younghan、

    这些电源在数据表范围内、但我建议您对 AVDD 使用5V、因为所有规格的测试条件都是5V AVDD。  

     您能否从 ADC 获得正确的转换代码而不是读取寄存器? 需要您的时序图来解决该问题。

    此致、

    戴尔