请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588H 您好!
我们使用 ADS8588H 并希望对所有8个输入通道进行500kSPS 采样。 我们在"转换期间的数据读取"模式下使用串行接口、使用 DOUTA 和 DOUTB 输出实现快速数据传输。
在上述模式下、需要4X16=64个时钟来通过 DOUTA 和 DOUTB 传输全部8个16位字。
根据数据表第6.10段 SCLK 时间周期定义为50ns、这将导致~ 64个时钟* 50ns = 3.2µs μ s、这相当于大约312kSPS 的吞吐量。
您能否澄清这种不匹配情况(考虑到最小 t_SCLK 为50ns、500kSPS 与~312kSPS)?
谢谢!