This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:最大 串行数据读取操作中的时钟

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018496/ads8588h-max-clock-in-serial-data-read-operation

器件型号:ADS8588H

您好!

我们使用 ADS8588H 并希望对所有8个输入通道进行500kSPS 采样。 我们在"转换期间的数据读取"模式下使用串行接口、使用 DOUTA 和 DOUTB 输出实现快速数据传输。

在上述模式下、需要4X16=64个时钟来通过 DOUTA 和 DOUTB 传输全部8个16位字。

根据数据表第6.10段 SCLK 时间周期定义为50ns、这将导致~ 64个时钟* 50ns = 3.2µs μ s、这相当于大约312kSPS 的吞吐量。

您能否澄清这种不匹配情况(考虑到最小 t_SCLK 为50ns、500kSPS 与~312kSPS)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Comelius、

    谢谢、我很快就会回来。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Comelius、

    ADS8588H 支持50MHz SCLK 频率、因此可在串行模式下实现500kSPS 的采样率。 下次更新时将更正数据表。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴尔!

    感谢您的澄清!

    谢谢、

    Cornelius