This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:我想输入来自直流的输入信号

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017430/ads5294evm-i-want-to-input-an-input-signal-from-dc

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3484EVM

你(们)好
客户需要以下高速信号处理规格:

使用 ADC 和 DAC 构建基于 FPGA 的反馈环路
从直流到1~10MHz 的反馈带宽/信号带宽

A/D、D/A 要求:
ADC 8通道、16位、40MSPS
DAC 6通道、14位、40MSPS

首先、我想使用 ADS5294EVM、DAC3484EVM x 2和 TSW1400进行构建、
但这次需要测量直流附近的信号、因此如果模拟输入级中有 RF 变压器、
直流不能通过、也不能使用。


请介绍可使用 ADS5294EVM 和 DAC3484EVM 覆盖1至10MHz 直流输入/输出频带的电路配置。
*您可以修改 EVM。

您还可以使用其他器件。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑使用高速差分放大器。
    我没有疑问。