This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:可以#39;t 连接到 GUI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018744/adc12dj5200rfevm-can-t-connect-to-the-gui

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

大家好、

我们的客户正在尝试连接到 ADC12DJ5200RF GUI。 他可以看到正在安装 FTDI 驱动程序、但无法连接 GUI。 客户表示、2020年夏季、FDTI 不是问题、因为他当时在计算机上使用 GUI。  驱动程序正常工作。

评估模块的电源电压良好。 采集卡和 HSDC Pro 采集 GUI 工作正常。 FTDI 程序显示 USB 已连接到 FTDI FT4232 IC。 它未在 GUI 中进行连接。 此问题的原因可能是什么?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您似乎有一个需要较旧 GUI 的较旧版本的 ADC EVM。 请使用链接下载较旧版本的 ADC GUI。  

    https://tidrive.ext.ti.com/u/lnShiQZ0oaqEdKGI/bcb8934b-9476-4ec0-95e8-b755bfda3123?l

    请 卸载 ADC12DJ5200RFEVM GUI、并从上面的链接安装旧版本。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您共享旧版 GUI 的链接。 根据客户、

    安装了旧版 GUI。 现在、我需要获取一个捕获。 现在、我需要一个电流更高的电源。 FPGA 不断关闭。

    此致、

    Danilo