This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:连接到 ADS1278EVM 时出现问题

Guru**** 2983860 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018583/adcpro-problem-with-connect-to-ads1278evm

器件型号:ADCPro
主题中讨论的其他器件: ADS1278

您好!
我尝试通过 Win10 (DSE 已禁用)和 Win 7进行连接。
我能够安装必要的驱动程序(USBStyx)、但遇到错误:
错误代码85:从 libmmb0.lvlib 中的字符串(arg 2)扫描:EEPROM 检查 ID。vi->ads1278evm.lvlib:ADS1278EVM.lvclass:ADS1278EVMPanel.vi:2 14.07.2021:17:11:04 RTZ 2 (зима)
器件本身是否会出现故障?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    欢迎访问 TI E2E 社区!

    EEPROM 通信似乎有问题。  您可以通过更新 adcpro_evm.ini 文件将软件配置为忽略 EEPROM (您需要在 Win10 PC 上具有管理员权限)。

    如果您安装到默认目录、您可以在此处找到它:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278

    在文本编辑器中打开 adcpro_evm.ini 文件、并将 最后一行从 true 更改为 false。

    [ADCProPlugin]
    NAME=ADS1278EVM
    PluginType=EVM
    FactoryV=ADS1278EVMFactory.vi
    PanelVI=ADS1278EVMPanel.vi
    版本=2.0.0
    Build=0
    Debug=false
    EEPROMVerify=false

    这将消除错误代码。  如果仍然存在问题、请仔细检查 ADS1278EVM 板和 MMB0主板之间的连接。  有时连接器未完全就位。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicholas!

    非常感谢! 它发挥了作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!  很高兴它能起作用!