This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299读取器件 ID 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018727/ads1299-ads1299-reading-device-id-error

主题中讨论的其他器件:ADS1299

部件号:ADS1299

你好!我正在使用 ads1299与我的微控制器进行 SPI 通信。我想读取设备ID,但读取结果总是62(如果正确,正常ID为0x1E)。我的开机时间应该没问题

我需要发送任何命令来读取 ID 吗?你能帮我看看问题出在哪里吗?

谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 ID 是0x3E 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您发帖。  

    8通道 ADS1299的器件 ID 将为0x3E (62)。 因此、看起来您正在读取正确的器件 ID。

    谢谢

    -TC