This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J82:多个 DAC39J82共享电源轨

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018384/dac39j82-multiple-dac39j82-sharing-the-power-rails

器件型号:DAC39J82
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好!

我们的设计中使用了三种 DAC。 这三种器件均以不同的采样和更新速率运行。

如果共享电源轨、会对性能产生任何影响吗? 示例:通过铁氧体磁珠后、通过单电源为所有 DAC 模拟电源供电。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔

    如果您计划使用 DAC PLL、强烈建议隔离包含铁氧体磁珠的 VDDAPLL18电源。 使用铁氧体磁珠滤波、根据数据表隔离其他关键电源(VDDCLK09、VDDDAC09和 VDDDIG09)。 随附了电源方案的良好示例。 这是一个使用两个 AFE7444部件的电路板、这两个部件内部都有 ADC 和 DAC。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../Multiple-AFE7444.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。  

    我尝试访问 AFE7444数据表以检查电源引脚详细信息、以了解分离情况、它需要许可、并且已请求访问。

    是不是、您是否可以检查已计划的已连接电源树。 如果就这一点提出意见,我们就更容易 掌握答复。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DAC_5F00_Power_5F00_Tree.vsd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿伦库马尔

    电源树看起来不错。 只需确保 LDO 的额定值足够高、能够提供所需的电流。 我还建议在 VDDDIG09使用的开关电源上使用抑制滤波器、如 Murata NFM31PC276B0J3。  

    此致、

    Jim