This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291的输入电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018718/ads1291-input-circuit-for-ads1291

器件型号:ADS1291

您好!

可以帮助我们回顾 ADS1291输入的电路吗?

必须添加还是不添加 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martina、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    对于交流耦合 ECG 系统、输入通道通过 RLD 放大器输出偏置为共模电压、或通过10M 欧姆上拉电阻器偏置为1/2 Vs。 RLD 连接到阻断电容器后的 ECG_N 侧的用途是什么?

    最好为器件添加外部 ESD 保护、而不是依赖内部 ESD 二极管提供保护。 但是、整体输入保护方案将基于您希望构建的产品/设计的最终产品分类。 ADS1291不‘任何内部的患者保护’电路。

    谢谢

    -TC