This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:使用2系列2线 RTD 测量的第2通道 PGA 低电平警报

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018664/ads1261-pga-low-alarm-on-2nd-channel-using-2-series-2-wire-rtd-measuments

器件型号:ADS1261

在轮询2系列2线 RTD 的第2个通道时、我收到 PGA 低电平警报。

第一个通道报告正确的 RTD 值(5634526)、但第二个通道读取时会发出 PGA 低电平警报、并在其应与第一个通道相似时报告8388607。

PGA 设置为1。

IDAC 设置为100uA

RTD 为10K 欧姆

Vain2/3 = 3.5V/2.5V

Vain4/5 = 2.5V/1.5V

轮询通道2时、CAPP 至 CAPN 电压读数为1.7V (但在轮询第一个通道时仅为0.250V)、这说明了 PGA 低电平警报、因为 AIN5为1.5V、但为什么 PGA 电压会根据通道而变化?

为什么它会触发 PGA 低电平警报并给出错误的读数?

旁路 PGA 也会提供相同的错误读数。

我已经尝试过低 RTD (5K 欧姆)、但仍然获得大致相同的输出(8388607)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我看不到第二个频道会给您带来不良结果的任何原因。

    我假设在进行这些测量时两个 RTD 都已就位、对吧? 满量程读数表明基准电压下降或断开。

    您能否确认第一次和第二次测量之间没有任何寄存器设置发生变化? 必须有一个寄存器写入来更改多路复用器、那么也许同时写入其它内容呢?

    如果您交换 RTD 位置、该错误是否与 RTD 或 ADC 通道有关?

    是否可以连接到 ADC 上的一组不同的输入引脚、以查看它是否遵循 ADC 通道或端子块连接?

    这些只是一些值得尝试的东西、因为您的电路相当简单、应该按所示工作。 让我知道这些测试的结果。

    布莱恩