This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:电流环路中的 HART 通信问题低于5mA

Guru**** 1144130 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, ISO7141CC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018517/dac161s997-hart-communication-problem-under-5-ma-in-current-loop

器件型号:DAC161S997
主题中讨论的其他器件: ISO7141CC

您好!

我们开发了使用 DAC161S997的4-20mA 回路电流模块、该模块工作正常。
我们能够使用 HART 协议进行通信、但存在严重限制。 当电流环路低于5mA 时、HART 信号会严重衰减、我们只能在5-20mA 的范围内进行通信、这在大多数工业过程中是不可接受的。
您能不能给我们提供任何有关问题原因的见解或有关与我们模块的电路连接的建议。 请在附件中找到我们模块的电路图。我们将使用 fintHRT T210 HART 接口模块直接连接到4-20环路(来自 CN1的引脚2和5)。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../DAC161S997_5F00_HART.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万


    您显示的原理图与我们在数据表第1页所示的简化版原理图中显示的原理图类似:

    在原理图中、环路电源来自 L78L24ACUTR、而 LM2936MX-3.3为器件供电。 请注意、我们所说的 loop+和 loop-之间确实存在一些差异、但原理图的运行方式大致相同。

    部分问题可能是原理图上未显示的问题。 LDO 还在驱动什么? 如果电流消耗超过4mA、则 DAC161S997将无法控制电流、环路可能无法达到低电平(例如、您的电路中为5mA)。

    检查您的电路的电流消耗、并查看它是否需要比预期更大的电流。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢您的建议。 这是正确的。 电路中缺少的部分是 ISO7141CC、它将 SPI 接口与我们的现场传输器隔离开来、并由 LDO 供电。

    我移除了 ISO7141CC、将 SPI 接口直接连接到发送器上、工作正常。 现在、我认为我必须找到另一个有关隔离的解决方案、但这是另一个问题。

    感谢您的支持。