This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:电流变化与温度间的关系

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP, DAC5670-SP, ADS5400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016957/ads5400-sp-current-change-vs-temperature

器件型号:ADS5400-SP
主题中讨论的其他器件: DAC5670-SP

对于 ADS5400-SP 的电流消耗如何随温度变化(假设处于固定的工作状态)、我们是否有任何数据或见解?  数据表提供了特定运行 状态下的最大限制、但客户想知道这是如何跟踪温度的。

此外、对 DAC5670-SP 等航天 DAC 的同一问题也感兴趣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我可以为您检查这个问题。 请告诉我客户正在查看的温度范围?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    温度范围:25 C 至125 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mark、

    我将与产品测试工程师交谈、我们应该在几天内获得数据。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    此问题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 我正与测试工程师合作以获取正确的数据。

    请参阅随附的 spreadsheet.e2e.ti.com/.../ADS5400_5F00_DAC5670_5F00_currentVSTemp_5F00_Customer.xlsx

    此致、

    Rob