This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-ADS7142-Q1:缺少 PAMBoard、在哪里可以获得 PAMBoard?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-ADS7142-Q1, ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017537/boostxl-ads7142-q1-missing-the-pamboard-where-do-i-get-one

器件型号:BOOSTXL-ADS7142-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7142

你好!

如标题所述、我订购了一个 BOOSTXL-ADS7142-Q1。
在订购之前、我尝试了解套件中包含哪些内容以及 PAMBoard 是否是其中的一部分。
描述不是很清楚(我认为)、对于所有其他 EVK、有明确的说明、即 PAMBoard 位于套件中、因此我希望也可以与 ADS7142一起使用。

但现在我获得了套件、并且没有随附 PAMBoard。
此外、如果没有购买其他包含 PAMB 的 PDK、我也看不到有任何机会获得一个 PAMBoard。

是否有机会单独获取 PAMBoard?

谢谢、此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此表示歉意。 此 EVM 套件应附带包装盒中包含的 PAMB、它应是一套完整的解决方案。  

    如果您希望我通过电子邮件与您联系以获取所需信息、我可以直接向您发送 PAMB。  

    我将深入研究这个问题以解决这个问题。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Cynthia、但我碰巧在同一天但稍后与我们的 FAE 联系、他已经向我发送了一份新 EVM 套件的邀请。