This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:低噪声模式

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017996/afe5816-low-noise-mode

器件型号:AFE5816
主题中讨论的其他器件: AFE5818

大家好、

客户无法使用其公司电子邮件在 E2E 中发布查询。

我帮助他发布这个问题。

↓μ A

我对 ADC AFE5816的功耗模式有疑问
AFE5816具有三种功耗模式:低噪声、中等功耗和低功耗
但在数据表中、我看到如何仅打开中等功率或低功率模块
low_POW 和 medium_POW 位
那么、我有一个问题、如何打开低噪声模式。

它是数据表中具有不同性能的不同模式。

感谢您的澄清。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中:

    9.4.4 TGC 配置
    默认情况下、VCA 在复位后配置为 TGC 模式。 根据系统要求、器件
    可使用 MEDIAL_POW (寄存器206、位14)和 LOW_POW 在合适的功率模式下进行编程
    (寄存器200、位12)寄存器位。

    但这只是两种模式、没有关于低噪声模式的信息、例如 AFE5818的数据表中按位组合描述了所有三种功率模式。 对于 AFE5818、当所有位都为零时、器件处于低噪声模式、AFE5816是否为真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是的。 您的理解是正确的。 默认情况下、器件(当 MEDIAL_POW 和 LOW_POW 位均为零时)以 LOW_Noise 模式出现。

    此致、

    Kalyan