This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADC 的仿真选项

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015086/ads52j90-simulation-options-for-adc

器件型号:ADS52J90

我希望最好与  整个模拟电路一起模拟 ADC 性能、因为在硬件中实现电路之前、我希望在软件中获得相应的数字输出。 但是、我很难弄清楚如何实现这一点。 据我所知、大多数 ADC 模型仅用于驱动电路仿真、不提供数字输出。 ADS52J90的 IBIS 模型也是如此吗? 如果没有、我的第二个问题是可以使用哪个(免费)软件来仿真 IBIS 文件? 我找到了一些将 IBIS 转换为 SPICE 的网站、我尝试了其中一个、但 Generate SPICE 模型似乎不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供的 IBIS 和 IBIS-AMI 模型只能进行驱动器仿真。 我们没有用于 ADC 的完整 SPICE 模型、您可以在其中看到实际的数字输出。

    此致、

    Kalyan