This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:电容选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018703/lmp92066-cap-selection

器件型号:LMP92066

大家好、

在我们的 DS 中、LMP92066电源线滤波/大容量电容 建议在 VDD 节点上使用10uF 至47uF 的电解电容、在 EVM 上使用10uF 的钽电容。  但是,目前钽电容器短缺,交货周期长达52周。

陶瓷电容器目前更易于使用。  在 LMP92066 VDD 线路上、您是否预见在该特定应用中使用10uF 或更大的陶瓷电容器时会出现任何问题?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    为 VDD 引脚供电的电源必须能够提供至少50mA 的拉电流。 为避免 LMP92066的上电复位(POR)电路持续激活,必须执行此操作。 大容量钽电容将在 EEPROM 运行期间提供瞬时浪涌电流要求。 该大容量电容将减轻 VDD 电源的负担。 所需的正常 IVDD 电流为50mA、在 EEPROM 运行期间、它可能会浪涌至60mA。 如果您可以将 VDD 电源设计为至少处理60mA 的电流、并具有良好的瞬态响应(200uS 中的10mA 浪涌)、我相信10uF - 22uF 陶瓷电容器可以满足您的需求。

    所有这些都归结为 VDD 电源功能

    希望这澄清了您的疑问。

    此致、

    AK