请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 我无法找到 ADC12DJ3200的 OVR (超出范围)信号的时序信息。
我想使用 OVR 信号作为 快速 响应信号来控制另一个系统。
因此、我需要控制从模拟信号超过阈值的时间到 设置 ORA0的时间的延迟。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我无法找到 ADC12DJ3200的 OVR (超出范围)信号的时序信息。
我想使用 OVR 信号作为 快速 响应信号来控制另一个系统。
因此、我需要控制从模拟信号超过阈值的时间到 设置 ORA0的时间的延迟。
您好!
请查看数据表第7.3.3.4节