This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:ADS124S08EVM

Guru**** 2387640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018336/ads124s08evm-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM

大家好、

我已将4线 RTD (PT 100)连接到 ADC 评估板、并尝试从 GUI 应用程序读取数据。但我正在获取错误数据。

1.增益配置为1,PGA 寄存器值= 0x08。

2.将 IDAC 电流配置为1000uA ,IDCMAG 寄存器值= 0x07。

请帮助我阅读正确的数据。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    您是手动设置 ADC 的寄存器、还是使用图像中显示的脚本?

    此外、如何将 RTD 连接到 EVM?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、


    是的,我正在使用 上面图像中所示的脚本。

    我已将4线 RTD 连接到 EVM 的相应端口 、如下图所示。


    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uma:

    由于这是比例式测量-也就是说、您使用 R68两端建立的电压并由 REFP1/REFN1测量-分析引擎中的电压不一定适用。 您可以在分析引擎窗口中更改电压(在您的情况下,大约为 RREF*IDAC = 1k Ω*1mA = 1V)。

    在这种情况下、查看代码而不是电压可能更有意义。 如果将代码乘以 RREF / 2^23、则会得到 RTD 电阻。 在室温下、您的电阻应约为100欧姆。 请告诉我这是否会产生影响。

    我还会确保 RTD 正确连接到 EVM 输入端。 我知道我使用的是一个没有标记的4线 RTD、而是哪条线不是很直观。 只是另一个想法。

    布莱恩