This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:100um 厚模版的第110页上的焊锡膏

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018382/ads124s08-solder-paste-on-page-110-in-case-of-100um-thick-stencil

器件型号:ADS124S08

您好!

我的客户 将使用 ADS124S08IRHBT。  第110页的数据表显示了基于0.125mm (125um)厚模版的焊锡膏示例、但由于电路板上的其他器件、我的客户将具有100um 的焊锡膏。  请告诉我、如果模板厚度为100um、焊锡膏会是如何的?  他们应该调整焊锡膏吗?  或者、他们是否可以使用第110页所示的相同焊锡膏来实现100um 厚的模版?

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    这是一个更适合封装的问题、因为它与 ADS124S08本身无关。  我建议遵循文档 中有关 QFN 和 SON PCB 连接的第4节"焊锡膏屏幕打印过程"中所示的信息。

    此致、

    Bob B