This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:尝试验证晶体

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018313/ads1258-trying-to-qualify-a-crystal

器件型号:ADS1258

您好!

客户正在尝试验证晶体单元是否符合此组件的要求、并想知道 TI 是否可以提供一些有关晶体单元要求的其他信息。

此组件是否需要频率容差范围? 客户注意到数据表中列出了一些"认可的晶体"、是否要求使用这些特定晶体?   

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    实际上、我不建议在 ADS1258上使用晶振。 ADS1258所需的32kHz 手表晶振可能难以获得一致的结果。 如果您看这篇文章的右侧、您可以看到许多与 ADS1258晶体问题相关的问题-我在下面提供了一个屏幕截图、以防您看到不同的内容。 请建议客户在承诺使用晶体之前阅读这些帖子。 如果用户仍想使用晶振、可以查看 ADS1258EVM 的当前 BOM、了解该板用作参考的晶振。

    但是、我强烈建议他们考虑使用分立式时钟振荡器而不是晶体。 晶振问题可能由各种因素造成、并且没有一种解决方案可以保证结果、即某些工程师所做的工作不能用于其他工程师、反之亦然。

    布莱恩