This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:ADC3664EVM

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018418/adc3664evm-adc3664evm

器件型号:ADC3664EVM

您好、客户反馈、在该部件到达后、频谱底部噪声测试值大于-50、这不符合规格。

请帮助实施这种情况、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    请让客户确保采样时钟(125MHz)和 DCLKIN (437.5MHz)共用一个参考频率(通常为10MHz)。 如果未完成此操作、则可能会发生位错误。

    客户是否观察到 CHB 上的高本底噪声? 通过在 HSDC Pro 屏幕上选择"通道2/2 "可以观察到这一点。

    请让客户启用斜坡模式测试模式。 相关说明位于 《ADC3664EVM 用户指南》的第21页。 斜坡应如指南中所示。 请让客户分享其设置中的斜坡图像。

    此致、

    Dan