This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:具有 PolarFire 300 EVM 互连功能的德州 ADC EVM ADC12DJ3200。 斜坡测试正常、但正弦波通道未对齐。 JMODE7

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015652/adc12dj3200-texas-adc-evm-adc12dj3200-with-polarfire-300-evm-interconnecion-ramp-test-ok-but-sine-wave-lanes-misaligned-jmode7

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的所有人:

JESD204B 中的通道对齐 IF 时出现问题。 我们在 ADC12DJ3200 EVM 中使用 JMODE7、该 EVM 具有8个通道(2个通道、8位/通道)。 当我们运行斜坡测试时、在对模拟正弦波进行采样时、我们会看到通道对齐但未处于工作模式。 我们使用 K=32、并连接到由 FMC 连接器连接的 PolarFire EVM 中运行的 Microsemi JESD RX 宏。 我们使用1440 MHz 的直接外部时钟(SysRef = 2.8125 MHz)。

有线索吗? 非常感谢、

Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valerio、

    您能否发送斜坡测试模式与正弦波输入模式的屏幕截图。 此外、您如何 将正弦波信号馈送到 ADC 的两个通道中? 您是否使用长度匹配的电缆将馈入 ADC 的信号分离。 正弦波之间的相位是否始终相同?

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好、感谢您的回复。

    我们通过 Vina 以单端方式发送正弦波、另一个通道被抽头、因此它只是噪声。 因此、我们不会像在单端中那样使用长度匹配的电缆。 通道 A 以正弦波@100KHz 步进、而通道 B 则被抽头。 采集后、通道之间的相位看起来会发生变化、但并不总是相同。

    我们只需使用一个时钟@1440 MHz 进入 LMK_CLKIN (J22)即可为电路板供电、并在分配器模式下使用 LMK 来生成 ADC (1440/512)的2.81 MHz (SysRef)和1440 MHz 以及 FPGA 的90 MHz (1440/16)+ 2.81 MHz (1440/512)。

    在我的下一封邮件中、我将包括屏幕截图、非常感谢您、

    Valerio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 Microsemi JESD204b 专有内核不支持 f=1。 (在 JMODE7-->F=1中)