This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:查询 I2C

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017931/ads7138-q1-inquiry-for-i2c

器件型号:ADS7138-Q1

大家好、团队、

客户计划使用5ea ADS7138-Q1、ADS7138-Q1的所有 I2C 总线都将连接到 MCU I2C 端口的同一总线。  

-。 是否可以连接相同的总线?

-。 如果可以、您能否推荐 I2C 上拉值?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADS7138Q1器件最多支持8个不同的地址、因此您可以在一条 I2C 总线上连接多达8个器件。  

    确保使用不同的地址配置每个地址。  

    对于 I2C 上拉、常见值为10k 或100k、请注意 EVM 具有1K 的上拉电阻器。  

    此致

    Cynthia