This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038-Q1 - fclk = 2MHz 时的设计问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017850/ads7038-q1-ads7038-q1---design-question-in-fclk-2mhz

器件型号:ADS7038-Q1

我是否可以知道下表基于60MHz 的 fclk 条件、对吧?

我想知道如何定义7个参数中的最小值或最大值、这7个参数是在我们使用 fclk 为2MHz 时的红色帧参数。 如何确保在设计和应用中不存在问题?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我看到您与 Cynthia 直接分享了一些其他示波器捕获。  我们将在那里进行工作并报告。