This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:未使用的输出和节能特性

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018122/ads1278-sp-unused-outputs-ad-power-savings

器件型号:ADS1278-SP

大家好、我和一位客户一起将 ADS1278-SP 整合到设计中。 它们仅使用一个通道。

其他通道输入是否应保持开路或应以某种方式进行端接?

2.我们是否必须关闭其他7个通道的电源? 如何实现?

3.是否有办法来确定禁用其他7个通道可以节省多少功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    已经有一段时间了、希望您一切顺利!  

    未使用的模拟输入可以短接并接地。 我建议将未使用的通道断电、每个转换器都有自己的 PDWN 引脚、您可以将其驱动为低电平来执行此操作。 表15给出了在最大数据速率下每种工作模式下的功率/通道近似值。 除了电气特性表中的电源规格外、您还可以使用该值来获得良好的近似值。

    最棒的

    Zak