This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:/DRDY 引脚在启动命令之前处于高电平、不进行切换

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017361/ads1299-drdy-pin-high-before-start-command-and-not-toggling

器件型号:ADS1299

我正在尝试将 ADS1299与 Arduino 相连接。 在发出 START 命令之前和之后、DRDY 引脚始终处于2.66V 高电平。

我能够读取和写入寄存器、但无法通过 RDATA 或 RDATAC 接收数据。

我使用过的代码的链接: https://github.com/openbci-archive/_DEPRECATED_OpenBCI-V2hardware/tree/master/Arduino%20DUE/Library/ADS1299due

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    对于初始调试、我建议参考数据表的加电时的初始流程(图67)、并确保所有设置都正确。 我还列出了下面的常见问题解答链接、其中包含验证硬件和软件的分步过程。

    [常见问题解答] ADS129x:如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢您提供信息。 在给出\reset 脉冲时发现问题。 解决该问题后、我能够获取数据。

    谢谢你

    -Varsha S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    感谢您提供相关信息。 我很高兴您能够解决此问题。 我将关闭此主题。

    谢谢

    -TC