This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:关于一些采样频率问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017756/ads1258-about-some-sampling-frquency-questions

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

尊敬的专家

对于 ADS1258、我们公司使用此芯片来执行一个2KHz 采样频率的8通道项目(即、每个通道的采样频率为16KHz)。 现在这个项目有一个新的要求--使用 ADS1258芯片来实现8个采样频率高于16KHz 的通道。

根据芯片手册和实际测试验证、自动扫描模式下 ADS1258单通道的最大采样频率为23.7KHz、这符合我的要求。 8个通道的16KHz 总采样频率(意味着节省单个通道的采样率为:8* 16KHz = 128KHz)远远不够。 是否有办法解决这个问题?

此外:虽然已经在手册中进行了测量和说明、但我仍想确认自动扫描模式下23.7ksps 的最大采样率是否是单通道的最高采样率。 是否有任何方法可以使多个通道的总采样率为23.7kSP?还想知道、在16MHz 外部晶体振荡器时、SPI 时钟信号 SCLK 频率可以支持多少 Hz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    ADS1258的采样速度不能满足此特定应用的需求。 ADC 内部的数字滤波器需要时间才能稳定、这就是多路复用应用降低整体数据速率的原因。 因此、如您所述、自动扫描模式下单通道的最大采样率为23.7kSPS;8个通道的最大采样率为23.7/8 =~3kSPS。

    在这种情况下、我建议考虑使用 ADS131M08等 ADC、这是一种8通道同步采样 ADC、采样速度高达32kSPS。 由于该 ADC 是同步采样、这意味着您可以在不产生任何吞吐量损失的情况下对高达32ksps /通道的采样。

    请查看此 ADC 并查看它是否能满足您的需求。 如果没有、请告诉我原因、我们可以尝试识别不同的 ADC。

    布莱恩