This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:RF 没有输出

Guru**** 2906590 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1018050/dac38rf85-rf-has-no-output

器件型号:DAC38RF85

您好!

我们正在调试 DAC38RF85和 Zynq7045、并尝试发送1990Mhz 信号、 LMFSHd=22210。

我们使用内部 PLL 模式、输入时钟为2200MHz、内部 PLL 锁定到5500Mhz。 现在、它可以 通过分频器4测量 CLK_TX 端口的时钟频率、这表示 PLL 工作正常。

至于204B 接口、SYNC 已被 Vivado ILA 检测到、因此该接口也正常。(CGS 和 ILAS 已改进、SYNC 为高电平)。

现在、它可以通过配置0x12F 和0x130发送单音信号、但在关闭 SPIDAC 测试时、DAC 没有输出。 此外、屏蔽所有警报寄存器、并关闭所有可能清除 JESD 块输出数据的寄存器。 但它仍然可以测试输出波形。 请帮您进行分析。  

此致

Kailyn