This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8332:Ads8332异常热量、引脚上拉高 CLK 完成后的电源配置将有异常热量的机会、请寻求解释

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017054/ads8332-ads8332-abnormal-heat-power-configuration-after-the-completion-of-the-pin-pull-high-clk-will-have-a-chance-of-abnormal-heat-seek-explanation

器件型号:ADS8332

Ads8332异常发热、引脚拉高 CLK 完成后的电源配置将有异常发热的机会、请寻求解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengxin、

    您在电源引脚上测量的电流消耗是多少? 您能否确认是否遵循数据表第11节中给出的电源建议?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Zak

    我使用 LDO 为芯片供电。 当出现问题时、我的 LDO 短路保护、LDO 输出容量为800mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chengxin、  

    您确定是否达到了 LDO 的电流限制? 如果没有、您是否能够测量此故障事件期间的电流消耗?  

    您能否详细介绍您所看到的问题以及导致问题的条件?  似乎这种情况在某些时候才会发生。  锁存内部吸收装置的可能取决于启动特性、但如果发生这种情况、通常会损坏装置。 在该故障发生后、ADC 在重新启动后是否仍然正常运行?

    最棒的

    Zak