This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484 N/C 引脚

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017810/dac3484-dac3484-n-c-pins

器件型号:DAC3484

主席先生,

我想使用 NFBGA 196引脚 BGA 封装。

是否可以将 N/C 引脚接地?

它们是否参与封装热阻?

此致、

Alain。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些引脚未在生产现场进行测试。 因此、请将这些引脚保留为 N/C 谢谢你。

    -Kang