This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:将不同的 AFE 用于 PPG 和 ECG 采集

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, AFE4403, AFE4950, AFE4404, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015621/ads1291-using-different-afes-for-ppg-and-ecg-aquisition

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: AFE4403AFE4950AFE4404ADS1292

您好!

我想知道是否可以为 ECG 和 PPG 使用不同的 AFE。

例如用于 ECG 的 ADS1291

和用于 PPG 的 AFE4403

此外、我们如何获取同步数据? 比如 ECG 和 PPG?

是否会出现任何同步问题?

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    感谢您的查询。

    您是否了解过在同一器件中同时具有 ECG 和 PPG 信号链的 TI 生物传感 AFE?

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/biosensing-afes/products.html#p1241=Electrocardiography%20(ECG)%20+%20Photoplethysmography%20(PPG)

    我们建议您将 AFE4950用于您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我知道有用于 PPG 和 ECG 的组合传感器。

    但是、我们的用例需要将它们分开? 那么、您能不能建议我是否能够以同步方式从单独的 AFE 获取两个数据?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    是的、可以从 ADS1291和 AFE4404获取同步 ECG 和 PPG 数据。 我将在明天回来讨论同步方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    当然、我们将会对它有所期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    请参阅以下文档、其中介绍了同步 ADS1291和 AFE4404中的 ECG 和 PPG 数据的方案。

    e2e.ti.com/.../AFE4404-and-ADS1292-Synchronization.pdf

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    非常感谢您的输入、它使事情变得非常清晰。

    此外、我也有一些疑问、请告诉我的理解是否正确:

    1. 我们是否对 ADS1292使用 CLK/2、以便我们可以提前执行 AFE4404 ISR、然后使用标志清零来执行 ADS1292 ISR。 如果是、那么我们是否也可以对 AFE4404使用 CLK/2、反之亦然、或者是否建议先读取 PPG?
    2. 在馈送到 ADS1292之前、有哪些方法可以将 CLK 降低到一半?
    3. 应如何配置 GPIO1引脚?
    4. 如果我的控制器支持多个 SPI 通道、我可以使用 RTOS 单独管理它们吗?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    请参阅下面我的评论。  

    1. 该方案用于在 ADS1292的4.096MHz 和2.048MHz 时钟频率下运行 AFE4404、因此采用了 CLK/2。 不要求首先读取哪些数据。 ADC_RDY (AFE4404)和 DRDYB (ADS1292)信号指示 PPG 和 ECG 数据已准备好检索。  
    2.  时钟分频器可通过使用 D 型触发器的2分频计数器来实现。  
    3. GPIO1信号用于将 START 信号复位到 ADS1292。 将 GPIO1保持在低电平将复位 START 信号并禁用 ADS1292数据转换和 DRDY 信号。 您可以将 GPIO1信号用作重新同步信号或停止 ADS1292 ADC 转换。  
    4. 我不熟悉 RTOS 的实现和并行应用的要求。 SPI 总线上的任何 ISR 读取必须在2ms 内完成、如图所示。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    非常感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    如果您需要进一步的帮助、请随时通知我。 谢谢。

    谢谢

    -TC