This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:ADS7038-Q1 - SPI 接口上拉电阻器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017440/ads7038-q1-ads7038-q1---spi-interface-pull-high-resistor

器件型号:ADS7038-Q1

我是否可以知道 ADS7038-Q1 SPI 接口是否需要在外部总线中添加上拉电阻器? 如果需要、如何设计该电阻?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    始终建议避免器件的数字输入悬空。  因此、如果您认为/CS、SCLK 或 SDI 输入在加电/断电期间可能会悬空、那么添加上拉电阻会使这些引脚保持在已知状态(高电平)、直到主机处理器/控制器开始正确地将这些引脚置为有效。  如果这些信号由 MCU 或其他控制器主动驱动、则不需要上拉电阻。