This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8831EVM:应用咨询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871EVM, DAC8831EVM, DAC8831, DAC8871, DAC11001A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016918/dac8831evm-application-inquiry

器件型号:DAC8831EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8871EVMDAC8831DAC8871DAC11001A

大家好、团队、

可以根据 Arduino 库中的常规 SPI 代码控制 DAC8831EVM、DAC8871EVM 和 DAC11001A-EVM 的输出?
我的意思是:
我可以向 DAC 发送二进制电压值、DAC 的电压输出会发出该电压值吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、如果代码与所使用的控制器兼容、则可以使用 Arduino 库中的常规 SPI 代码。 您只需确保 SPI 模式符合 DAC8831 、DAC8871和 DAC11001A 数据表中所示的 SPI 时钟极性和相位要求。  

    我不确定你的第二个问题是什么意思。 您是否意味着您将通过 SPI 将此二进制电压值发送到 DAC?

    [引用 userid="392209" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016918/dac8831evm-application-inquiry "]我能否向 DAC 发送二进制电压值、DAC 的电压输出会发出该电压值?

    最棒的
    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne、

    祝你一切正常、感谢您的回答。

    在过去、我的客户错误地购买了一个 DAC、该 DAC 只能通过 SPI 编程、但输出电压必须通过另一个通信协议传输、而不是通过 SPI 传输。

    他们希望确认 DAC8831、DAC8871和 DAC11001A 输出的电压值是否可以直接通过 SPI 进行通信。

    此致、

    Renan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您是否具有该其他器件的器件型号。 我很好奇、如果器件需要通过 SPI 编程、那么为什么电压输出将由 SPI 以外的协议控制。  

    SPI 是  DAC8831、DAC8871和 DAC11001A 上唯一的通信方法、因此电压 输出将通过 SPI 更新。  DAC8871和 DAC11001A 具有一个外部 LDAC 信号、此信号可被用作一个触发器来将寄存器中的值载入 DAC 输出。 但该功能可以禁用、以便在通过 SPI 写入寄存器后立即更新输出。  

    最棒的

    Katlynne Jones