This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158初始化问题

Guru**** 2515305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016666/ads1158-ads1158-initialize-issue

器件型号:ADS1158

我们在用于数据采集的医疗产品中使用 ADS1158的两个 NO。 我们已经制作了30个 DVT 前器件和以下问题、我们在这些器件中发现了这些问题。

1.在5个单元中,ADC 未正确初始化(共30个单元)。

2、这一问题在2个 ADC 中的任何一个中随机出现。

3.我已附上 下面的电路板原理图(两个 ADC 都有相同的电路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    您能解释一下"初始化不正确"是什么意思吗? 这是否意味着寄存器写入不正确、ADC 根本无法启动、或其他情况?

    我们通常会看到客户在使用 ADS1158晶体时遇到许多问题。 您可以在 E2E 论坛中搜索并查找有关此问题的许多不同帖子。 为了确保晶振启动、需要对振荡器电路进行一些调整、这与系统和布局高度相关、即没有一种适合每个人的解决方案。 如果您遇到此问题、我建议改用分立式时钟振荡器而不是晶体。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    未初始化- 在此过程中、我们的固件在少数电路板上检测到 ADS1158存在一些断言(错误)情况。 我的意思是,当运行重新充电器过程(产品的主要功能)时,我们在中间的某个位置开始观察到固件在等待100mS 后仍检测到“无数据就绪”状况。 它是随机发生的、目前在用于完全充电功能的几个单元上检测到。

    请找到下面的电源信号波形  

    绿线表示:ADC 复位

    黄色线表示:Zo_colo_5V (ADC 模拟电压为5V 电压轨)

    粉红色线表示: P3P3V_CP (ADC 数字电压为3V 电压轨)

    蓝线表示:24V 输入

    如图所示、在24V 电源稳定之前打开 ADC。

    此外、我认为复位信号没有足够的时间常数。

    请提供您对此的想法。如果时间常数会产生任何问题。 请提供适当的解决方案。

    此致、

    Murugavel.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    我对您的问题在这里有什么困惑。 电源似乎正在适当斜升、RESET 是 ADC 的输入。 因此、如果您希望更好地控制复位、则需要来自 MCU 上的 GPIO (或类似的器件)。 此外、该器件会发出上电复位信号、因此您无需自行发出信号(除非您选择)。 ADS1158数据表的第22页对此进行了说明。

    您的系统中的"无数据就绪"是什么意思? 此故障条件与什么相关?

    布莱恩