This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:使用 AMC1303M2510进行测量时出现尖峰

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016876/amc1303m2510-spikes-in-measurements-with-the-amc1303m2510

器件型号:AMC1303M2510

您好!

我们的 AMC1303M2510DWV 有问题。

Δ-Σ 的 DOUT 有时在短时间内(大约0.2ms)为1 (高电平)、但输入信号明显小于250mV。 因此、我们在测量中得到尖峰。

这是否可能是由于 AVDD (EMI)问题造成的?

我们的100nF + 10µF μ F 非常接近 AMC1303M2510DWV、但其他 IC 也使用这些电压电平。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您使用的是 AMC1303版本、其内部时钟为10MHz、并且您会看到0.2ms 的高1密度、这大约是1的2000个样本。 我是否理解正确?  

    这可能是由于 AVDD 出现问题、或者如果您在高压下快速开关、可能违反器件的 CMTI 规格。 您可以在这两点上提供的任何其他详细信息将帮助我们诊断问题。  

    您在 SDFM 中使用什么 OSR?  

    您能否提供原理图和/或布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。

    布局如下所示:

    µC μ s 响应时间为9,6µs μ s、滤波器输出周期为3,2µs μ s (@ 10MHz)

    尖峰看起来像蓝色的上信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    我看不到您的任一输入是指器件的 GND1。 可能存在共模输入电压违例(第7页上的 VCM)。 如果您有高压探头、您能否验证绝对输入电压是否超出指定的工作范围?

    根据3.3V VDD1电源的派生方式、将其中一个输入连接到 GND1可能有助于解决该问题。  

    CMTI 是另一种可能。 您要测量高频和/或压摆率下的开关吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    这是电路的更大切口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在开关转换器处测量大约25kHz 的高直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我看到 R617被标记为"打开"这是否是最新的?  

    如果是、您可以填充0欧姆电阻器并确认问题仍然存在吗?  

    由于输入电压的绝对限值可能超过指定范围、因此这也可能是 VCM 问题。 您是否能够为 VDD1提供5V 而不是3.3V 电压?