This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:关于时钟输入

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, ADC3644, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017154/adc3664evm-about-clock-input

器件型号:ADC3664EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3664ADC3644CDCE6214

您好、E2E、

我们的客户正在评估 EVM 上 ADC3664的性能。

他们希望使用125MHz 2线制方法和65MHz 1线制方法进行实验。 是否有办法在不使用 SMA 连接器的情况下输入时钟?

他们检查了原理图、但不知道如何从 FMC 连接器输入两个时钟、并认为板载时钟发生器不足以生成 DCLKIN。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    是的、我们可以使用 FMC 连接器将采样时钟和 DCLKIN 信号从 FPGA 路由到 ADC3644。 有关详细说明、请参阅随附的功率点。

    e2e.ti.com/.../ADC3664EVM_5F00_FMC_5F00_Clocking.pptx

    您正确地知道板载时钟选项(CDCE6214)不能支持所需的频率。 这将在下一个 PCB 修订版本中删除。

    此致、

    Dan