This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:AD4111替代产品

Guru**** 2758075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1017036/ads1261-ad4111-replacement

器件型号:ADS1261

大家好、

我们是否有合适的器件可以替代 AD4111? 客户需要测量±20mA 电流和±10V 电压。 需要输入 OCP 和 OVP 保护。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    请离线联系我以讨论此请求。 谢谢!

    布莱恩