This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:推荐合适的 DAC 芯片

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016321/dac80508-recommend-suitable-dac-chip

器件型号:DAC80508

您好!

我想购买 DAC。 条件是它可以输出毫伏电平电压、例如4mV、频率为100Hz。 是否建议使用合适的 DAC?

目前、我有一个 dac80508评估板、但我发现 VIO 和接地之间存在传导、因此我想该评估板可能存在问题。 因此、我想请贵公司满足上述要求、是否推荐了合适的 DAC 器件? 或者我可以购买新的 dac80508吗? 是否可以满足精度要求?

期待收到您的回复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的联系。 请告诉我您的应用要求

    1.您的满量程要求是什么?  您是否要生成4mV、100Hz 信号?  或4mV 是分辨率?

    2. DAC80508有8通道器件,您的应用需要8通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    DAC 芯片需要实现以下部件:刺激电压为4mV、频率为100Hz、持续时间为1s。 它主要用于小鼠神经电刺激、应提供八个通道。 您有合适的建议吗?

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4mV、100Hz 信号可以 考虑 DAC80508。

    由于振幅非常低、您在此应用中需要什么是噪声规格? 仿真类型是正弦波、方形或任何特定图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我迟到了。

    我现在知道的信息是、刺激电压年龄为几毫伏、以脉冲形式传输。 脉冲宽度约为1.5ms。 是否可以将其理解为方波类型? 噪声规格不应存在特定要求。 当然、噪声越低越好、因为它用于培养介质中脑切片的电刺激。 您认为 dac80508适合吗? 此外、DAC 芯片所需的 Vdd 和 VIO 是否为3.3V? 我可以使用电池电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Wang:

    1、是的、DAC80508在5.5V 电压下每通道消耗0.6mA 的低电流、因此适用于电池供电设备。 每 µA 断电功能可将器件电流消耗降至15 μ A。

    2. VDD 和 VIO 可以是3.3V

    谢谢  

    安布 M