This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM + ADS54J66EVM 的 HSDC Pro 的触发选项

Guru**** 2504855 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM, TSW14J57EVM, ADS54J66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1015440/tsw14j57evm-trigger-option-of-hsdc-pro-for-tsw14j57evm-ads54j66evm

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他部件:ADS54J66EVMADS54J66

我正在使用
 ADS54J66EVM
 TSW14J57EVM 评估模块
 ADS54Jxx GUI v1.8
 HSDC Pro 5.20 + ADS54J66_LMF_4421.ini 。

HSDC Pro 上的触发选项被禁用。

是否可以使用触发器选项(trig_in / trig_out *)?

此致


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasuhito、

    是的。 更多信息、请参阅随附文档的第3.1.3.3节。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../4645.slwu087d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim s

    用户指南介绍了触发操作。
    但是、HSDC Pro 菜单已禁用。

    如何启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasuhito、

    TSW14J57EVM 似乎不支持触发功能。 我正在研究是否可以将其添加到 HSDC Pro GUI 的未来版本中。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasuhito、

    我们更新了 ADC INI 以启用触发选项菜单、并添加了必要的触发参数。 请找到所附的 INI 并按照下面提到的步骤进行尝试。

     

    1. 将我们共享的修改后的 ADS54J66_LMF_4421_TRIG ini 文件放在以下目录位置:

                 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    1. 启动 High Speed Data Converter Pro。
    2. 配置 ADC EVM。
    3. 在 HSDC Pro 中,选择 ADC 作为“ADS54J66_LMF_4421_TRIG”–ADC INI。
    4. 下载固件、现在应启用"Trigger Option (触发选项)"菜单。 请注意、用于捕获的固件仅使用内部 FPGA 存储器、因此捕获深度限制在大约1M samples.e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_LMF_5F00_4421_5F00_trig.ini

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我立即尝试使用"ADS54J66_LMF_4421_trig.ini"。

    当我在 HSDC Pro 中选择"ADS54J66_LMF_4421_TRIG"时、"触发选项"被启用。
    我使用 SMA 电缆检查了"触发模式启用"和"软件触发启用"、连接了 TRIG_OUT_A (J14)和 TRIG_IN (J13)、并单击了"生成触发器"按钮。
    但是、会显示对话框"未发生触发事件"、无法获取数据。

    我使用一个振荡图检查了 TRIG_OUT_*和 TRIG_IN 的状态。

    在不使用触发器的 ADS54J66_LMF_4421.ini"中,TRIG_OUT_*为1.8V,TRIG_IN 为0.5V。

    这可能是因为 TRIG_* I/O 引脚未使用并且启用了 FPGA 的内部上拉电阻器(25kOhm)。

    在使用触发器的 ADS54J66_LMF_4421_trig.ini"中,TRIG_OUT_*和 TRIG_IN 均为0V。
    此外,即使我单击了“Geterate Trigger”按钮,触发脉冲也不会输出到 TRIG_OUT_*,并且保持在0V。

    我是否可以执行任何操作来启用触发功能?

    此致、

    亚苏希托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yasuhito、

    我们已验证此函数在使用其他固件时工作正常。 请使用随附的更新 ini 文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_LMF_5F00_4421_5F00_trig_5F00_new.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我使用 ADS54J66_LMF_4421_trig_new.ini 检查了该操作,TRIG_OUT_*和 TRIG_IN 都运行良好,我能够获得数据。

    非常感谢。

    顺便说一下、如果可能、您可以共享固件项目文件以供将来参考吗?

    此致、

    亚苏希托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的文件。

    e2e.ti.com/.../6746.TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收到。
    非常感谢。

    亚苏希托