This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7716:DAC7716的基准电压电路

Guru**** 2949580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7716, TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016450/dac7716-reference-voltage-circuit-for-dac7716

器件型号:DAC7716
主题中讨论的其他器件: REF5050、 REF5025、 TMUX6136

您好!
我正在考虑使用 DAC7716的电路。
我考虑将电压电路参考到 DAC7716上的 REF-A 输入引脚。
基准电压电路将使用 REF5050、REF5025和 TMUX6136。
模拟开关 IC TMUX6136用于在初始化时序将2.5V 或5.0V 的基准电压切换到 DAC7716上的 REFA 输入引脚。
 DAC7716的内部增益设置将仅使用 x4。
并且 DAC7716的输出电压范围为+/-10V、+/-5V 和0V 至+10V。 (AVDD =+15V、AVSS =-15V)
TMUX6136 (SELx)的控制信号由 DAC7716上的 GPIO 输出提供。
我想使用模拟开关 IC TMUX6136来切换基准电压、但我需要有关这是否会导致 DAC7716运行问题的建议。

此致、
网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计算机工作不好、我有多篇文章。
    我感觉不好。
    最新的问题是 此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DAC7716的 REF 输入为高阻抗、因此我看不到任何问题。

    DAC7716基准输入具有最小10Mohms 的输入阻抗。 您可能需要考虑多路复用器的开关特性。

    我将关闭其他主题、我们将继续讨论该主题

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akhilesh K

    感谢你的答复。

    TMUX6136的开关特性 大约为200nsec、但如果有任何需要注意的问题、请告知我。

    虽然这不是开关特性、但我想在 DAC7716的 REF 输入引脚上添加一个10Mohm 下拉电阻器、以便从 TMUX6136的漏极引脚获得1.6nA 的泄漏电流。
    如果您对添加此下拉电阻器有任何意见、请告诉我。

    此致、
    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我提到过的、DAC7716基准输入具有高阻抗。 添加1Mohm 下拉电阻器后、我看不到任何问题。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akhilesh K

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    在   使用原型板进行电路评估时、我将尝试添加10Mohm 下拉电阻器。

    此致、

    网状网络