This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8558:菊花链

Guru**** 2767155 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1016586/ads8558-daisy-chain

器件型号:ADS8558

大家好、

我的客户正在设计一个将使用 ADS8558的系统、一个板将具有2个、另一个板将具有3个。  它们以菊花链配置进行连接。  对于3芯片板、这意味着在 SPI 事务中需要96个时钟周期来检索数据。  它们在 SW 模式下使用器件、并使用串行接口。 他们知道每次访问时都需要写入控制寄存器。

控制寄存器的32位在哪里适合96个时钟传输?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与康妮离线沟通。 答案如下:

    "包括 ADS8558在内的 ADS855x ADC 上的 SDI 不是菊花链式连接的、只有 SDO 这样、您就可以使用相同的命令字同时写入全部三个器件、以便所有 ADC 都可以具有相同的配置、 或者从微控制器的不同 SPI 端口写入不同的命令字、以针对每个 ADC 具有不同的配置。 数据表中的图2第15页显示了 SDI 的时序。"

    尊敬的康妮:

    我将关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请告知 Cynthia 或我、谢谢。

    此致、

    戴尔